结果:找到"电压检测 集成电路",相关内容1000条
- 电压电流相位检测电路
- 电压电流相位检测电路目的是想知道电压电流的相位谁超前谁。这样可以调整频率使得电路工作在谐振状态,达到功率最大,效率最高。这个电路应该不能检测出具体的相位差是多少吧?如果要检测出具体的相位差多少,应该要怎么改进这个电路?或者有没有更好的电路?还有,鉴相电路包括电压跟随器用高精度运算放大器LF353、过零比较器LM339、D触发器74HC74和异或门74LS86------这个是90年代的电路,一堆的模拟器件,如今过了几十年了,有没有更好的办法或者电路能够直接获取到电流和电压的相位信息?
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 电压电流相位检测电路 发帖人:站在巨人的肩膀上借鉴 发帖时间:2024-01-22 16:39:00
- 电压电流相位检测电路
- 电压电流相位检测电路目的是想知道电压电流的相位谁超前谁。这样可以调整频率使得电路工作在谐振状态,达到功率最大,效率最高。这个电路应该不能检测出具体的相位差是多少吧?如果要检测出具体的相位差多少,应该要怎么改进这个电路?或者有没有更好的电路?还有,鉴相电路包括电压跟随器用高精度运算放大器LF353、过零比较器LM339、D触发器74HC74和异或门74LS86------这个是90年代的电路,一堆的模拟器件,如今过了几十年了,有没有更好的办法或者电路能够直接获取到电流和电压的相位信息?
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 电压电流相位检测电路 发帖人:站在巨人的肩膀上借鉴 发帖时间:2023-12-22 18:04:00
- 升压型三节锂电池充电控制集成电路
- 三节锂电池升压充电ICPFM升压型三节锂电池充电控制集成电路概述:AP6308是一款工作于2.7V到6.5V的PFM升压型三节锂电池充电控制集成电路。AP6308采用恒流和准恒压模式(Quasi-CVTM)对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测单元,电池电压检测电路和片外场效应晶体管驱动电路等,具有外部元件少,电路简单等优点。当接通输入电源后,AP6308进入充电状态,控制片外N沟道MOSFET导通,电感电流上升,当上升到外部电流检测电阻设置的上限时,片外N沟道MOSFET截止,电感电流下降,电感中的能量转移到电池中。当电感电流下降到外部电流检测电阻设置的下限时,片外N沟道M...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 升压型三节锂电池充电控制集成电路 发帖人:LED驱动芯片欧阳 发帖时间:2021-12-27 14:51:00
- 全球半导体产业链和我国脱钩,有那么可怕么?-金航标电子-宋仕强
- 近段时间半导体集成电路IC这些词特别火。一方面是被美国卡脖子,美国制裁华为中兴最关键性的手段是集成电路;另一方面我国的新支柱产业和科技旗帜新能源汽车也缺芯片,几家大厂还因此停产了。在这样的背景下,如果以美国为首的全球半导体产业链和我国脱钩,有那么可怕么?接下来我们应该怎么应对?美国人要脱钩的目的,是让我们在技术上持续受制欧美,在供应链上仰人鼻息,在国运上永远被美国压制,一直干苦活累活脏活甚至臭活。但是我金航标老宋就一直认为没那么可怕,美国这后坐力极大的“七伤拳”式打法,对善于闪转腾挪精通太极功的中国没多大的事。金航标老宋就从历史沿革和产业分工这两个方面先说说。按产业发展划分,到目前为止人类社...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 半导体 集成电路 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2021-04-08 10:54:00
- 可用太阳能供电5伏特低压差电压调制集成电路CN2628
- 张家港瑞晶半导体有限公司位于苏州张家港,成立于2019年,公司主要从事半导体集成电路、计算机软硬件、电子产品、仪器仪表等相关产品的研发、制作、销售,目前为上海如韵电子华东地区总代理,主要销售产品有复位、电压检测、电池充电与管理、LED驱动、DCDC、LDO、场效应晶体管、放大器等,所有产品均由国内外的晶圆代工厂、封装厂和测试公司完成。公司鼎承:“以人为本、质量、诚信至上、合作共赢”的经营理念,以的设备,的技术和科学的管理向用户提供优质的产品、竭诚的服务。如有需要请联系:赵先生概述:CN2628是一款可用太阳能供电的低噪声线性电压调制集成电路,采用固定5.0V输出电压,大输出达1安培,在5.5...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 太阳能供电 电压调制 集成电路 发帖人:瑞晶半导体 发帖时间:2020-12-16 15:34:00
- 具有太阳能电池最大功率点跟踪功能的4A单节磷酸铁锂电池充电管理集成电路CN3801
- 张家港瑞晶半导体有限公司位于苏州张家港,成立于2019年,公司主要从事半导体集成电路、计算机软硬件、电子产品、仪器仪表等相关产品的研发、制作、销售,目前为上海如韵电子华东地区总代理,主要销售产品有复位、电压检测、电池充电与管理、LED驱动、DCDC、LDO、场效应晶体管、放大器等,所有产品均由国内外的晶圆代工厂、封装厂和测试公司完成。如有需要请联系:赵先生概述:CN3801是一款可使用太阳能板供电的PWM降压模式单节磷酸铁锂电池充电管理集成电路,独立对单节磷酸铁锂电池充电进行管理,具有封装外形小,外围元器件少和使用简单等优点。CN3801具有涓流,恒流和恒压充电模式,非常适合磷酸铁锂电池充电...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 锂电池,充电管理,集成电路 发帖人:瑞晶半导体 发帖时间:2020-12-11 16:13:00
- 可用模拟和PWM信号调光的高压线性LED驱动集成电路CN5502
- 概述CN5502是工作于4V到32V的恒流输出集成电路,能够向一路或多路高亮度LED提供达1安培的电流。CN5502通过一个与LED串连的电流检测电阻设置LED电流。调光控制输入管脚和芯片内部的130HzPWM信号产生电路允许使用模拟和PWM信号进行调光,模拟信号调光可以实现剧院调光效果。CN5502内部集成有高压MOS晶体管,减少了外部元器件的数目,LED电流精度达5%,非常适合高输入电压驱动高亮度LED发光的应用。CN5502的EQ管脚能够在多个CN5502并联使用时起到电流均衡的作用。其它功能包括5V稳压输出和热调制等。CN5502采用散热能力增强型的8管脚SOP封装和8管脚DFN封装...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 高压线性LED LED驱动 集成电路 发帖人:瑞晶半导体 发帖时间:2020-12-11 16:11:00
- 宽输入电流模式升压直流-直流转换控制集成电路CN5120
- 概述:CN5120是电流模式固定频率升压或Flyback直流-直流转换控制集成电路。CN5120的输入电压范围是4.5V至32V,外围元器件少,应用简单。CN5120内部包括带隙基准电压,330KHz的振荡器,电流模式控制单元,芯片关断电路,软启动电路和栅极驱动电路等。电流控制模式提高了系统的瞬态响应,简化了回路补偿。芯片内部的软启动电路减小了上电时的浪涌电流。其他功能包括芯片关断功能,输出过压保护功能,内置5V电压调制器和斜坡补偿等。CN5120采用10管脚SSOP封装。应用:TFT-LCD偏置电压源XDSL电源医疗仪器数字摄像机手持式设备特点:峰值电流模式升压直流-直流控制器...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: 直流转换 集成电路 升压直流 发帖人:瑞晶半导体 发帖时间:2020-12-09 15:43:00
- 低功耗高精度电压检测集成电路CN61C
- 概述CN61C系列电路是采用CMOS工艺开发的高精度、低功耗电压检测集成电路。本系列电路不需要外围元器件,从而提高了系统的可靠性,降低了系统的成本。CN61C系列电路在被检测的电源电压低于检测阈值时,RES管脚输出低电平;当电源电压大于检测阈值加上迟滞时,RES管脚输出高电平。本系列电路提供CMOS输出或漏极开路输出两种形式。CN61C系列电路采用3管脚的SOT23封装。特点检测阈值精度:±2%低功耗:4uA(VCC=3.7V)工作电压范围:1.15V到5.5VRES管脚在电源电压低至1.15V时仍能维持可靠输出两种输出形式:CMOS输出和漏极开路输出对短时间的电源突降有过滤功能...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 电压检测 集成电路 发帖人:瑞晶半导体 发帖时间:2020-12-09 12:30:00
- 集成电路无功能角怎么处理?
- 请教一下,,原理图设计网络检查总不过,集成电路的空引脚总显示错误,PCB中空引脚不标网络编号可以,原理图中怎么处理呢?
- 所属专栏: 技术交流 标签: 集成电路 发帖人:小试牛刀 发帖时间:2019-08-02 10:02:00
返回